This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:MSS_L2_0的 SDL PBIST 测试序列

Guru**** 2535640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416904/am2634-q1-sdl-pbist-test-sequence-for-mss_l2_0

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs,

我的客户尝试在其应用软件中进行 SDL PBIST 测试、但在以下区域(memoryGroupsBitMap=10U)上遇到挂起(卡住)

我的客户刚刚在其应用程序源中添加了 SDL PBIST 示例、如下所示。

当我检查 UG 时、我发现下面的注释、但我不确定 PBIST SDL 测试应该检查什么状态以及是否可以正确访问 L2缓存。

请告诉我、他们可以如何在应用软件上为 PBIST 添加 SDL 示例。

它们使用 MCU+SDK v8.5。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Si、

    PBIST 是一种破坏性测试。 在活动存储器上进行测试时、会破坏该存储器的内容。 在这种情况下、如果您的客户正在使用 MSS_L2_0组并尝试对其进行测试、则可能导致器件运行异常。 此外、MSS_L2组0和1由 ROM 引导加载程序测试。 您可以跳过测试这些存储器。

    参阅  200MHz 和400MHz R5F 内核型号的 PBIST 在以下链接中:
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/BOOTFLOW_GUIDE.html

    谢谢。此致、
    Vishwanath Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath  Reddy:

    感谢您的答复。

    然后、您能否请客户在哪里找到 每个内存区域的 memoryGroupsBitMap #信息?

    当他们检查 TRM (spruj4.pdf)时、发现下表、但此值似乎与上面的 SDL 示例不同。

    例如、在 SDL 示例中、L2_0的 MemoryGroupbitMap 定义为10、但 TRM 中的存储器组编号为15 (表7-7、R5 PBIST)

    您能告诉我客户在哪里可以找到  每个内存区域的 memoryGroupsBitMap #信息吗?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Si、

    我将在内部检查是否有正确的信息。 我一收到信息就会提供反馈。

    谢谢。此致、
    Vishwanath Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SI:

    我已在内部确认。 文件 MCU_PLUS_SDK\SOURCE\SDL\pbist\V0\SDK\am263x\中提供的数据 soc sdl_pbist_soc.c 是正确的。  我将提交一个 TT 以纠正 TRM 中的信息。

    谢谢。此致、
    Vishwanath Reddy。