Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP, UNIFLASH, CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件: CC2652PSIP、 CC2652RSIP、LP-CC2652RSIP
工具与软件:
想以大约1MHz 的较低 TCLK 速率对我的 CC2652PSIP 器件进行编程。 通过 CCS 正常工作、我可以调试我的应用。 UniFlash 忽略1MHz 设置、使用5.5MHz 并获取错误-2131 @ 0x0。 有任何提示吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP, UNIFLASH, CC2652PSIP
工具与软件:
想以大约1MHz 的较低 TCLK 速率对我的 CC2652PSIP 器件进行编程。 通过 CCS 正常工作、我可以调试我的应用。 UniFlash 忽略1MHz 设置、使用5.5MHz 并获取错误-2131 @ 0x0。 有任何提示吗?


您好!
[quote userid="342479" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414697/uniflash-no-custom-tclk-rate 通过 CCS 它可以正常工作、我可以调试我的应用。 UniFlash 忽略1MHz 设置、使用5.5MHz 并得到错误-2131 @ 0x0。[/QUOT]您能否通过 UniFlash 显式地使用与 CCS 配合使用的完全相同的 CCXML 文件?
谢谢
Ki
Konrad、
我想您可能会遇到 UniFlash GUI 代码中的一个错误。
您是否能够尝试将您使用的 CCXML 复制到以下位置( \deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\arm\)并替换 这里的 cc13xx_cc26xx_2pin_cJTAG_XDS110.ccxml 文件(如果需要、备份当前文件)?
然后再次尝试在 UniFlash GUI 中连接到您的板。
请告诉我这是否有效。
或者、请尝试改用 UniFlash CLI。 这应该绕过 ccxml 错误。
谢谢!
Ricky