This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:无自定义 TCLK 速率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP, UNIFLASH, CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414697/uniflash-no-custom-tclk-rate

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC2652PSIPCC2652RSIP、LP-CC2652RSIP

工具与软件:

想以大约1MHz 的较低 TCLK 速率对我的 CC2652PSIP 器件进行编程。 通过 CCS 正常工作、我可以调试我的应用。 UniFlash 忽略1MHz 设置、使用5.5MHz 并获取错误-2131 @ 0x0。 有任何提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="342479" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414697/uniflash-no-custom-tclk-rate 通过 CCS 它可以正常工作、我可以调试我的应用。 UniFlash 忽略1MHz 设置、使用5.5MHz 并得到错误-2131 @ 0x0。[/QUOT]

    您能否通过 UniFlash 显式地使用与 CCS 配合使用的完全相同的 CCXML 文件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    使用了相同的 ccxml 文件。 1MHz 设置也被忽略。

    此致 Konrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认、这必须是特定于 UniFlash 的问题。 我需要上报给工程部门、以便进一步分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konrad、您可以提供您正在使用的 CCXML 文件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    这是文件的内容。





















































  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们正在调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 LP-CC2652RSIP 或这是具有外部独立 XDS110的定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用具有外部独立 XDS110的定制电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konrad、

    我想您可能会遇到 UniFlash GUI 代码中的一个错误。

    您是否能够尝试将您使用的 CCXML 复制到以下位置( \deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\arm\)并替换 这里的 cc13xx_cc26xx_2pin_cJTAG_XDS110.ccxml 文件(如果需要、备份当前文件)?

    然后再次尝试在 UniFlash GUI 中连接到您的板。

    请告诉我这是否有效。

    或者、请尝试改用 UniFlash CLI。 这应该绕过 ccxml 错误。

    谢谢!

    Ricky