This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、
我很高兴你在这里!!
我完成了这些设置、但不知道在哪里执行、我在 SDK 中找不到相同的示例。
此致、
Vivek
尊敬的 Vivek、
没有适用于您的非主配置用例的代码示例、但您可以在 TRM 中阅读详细信息。 第1.4.1节是配置存储器(NONMAIN)的开头、第1.5节是 NONMAIN 寄存器。
我们之所以没有代码示例、是因为它更多地是工程师用例的特定用例、而不是许多人都会使用的通用 IP。 如果您将安全设置调整为阻止重新编程和恢复出厂设置(这是一个特定的安全设置、用于一次性编程第1.4.2.1节)、也可能会意外锁定。
此致、
Luke