This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:如何禁用 BSL PA18引脚并用于通用操作

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415830/mspm0g1507-how-to-disable-bsl-pa18-pin-and-use-for-general-purpose-operation

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

  1. 根据产品说明书和用户手册中提供的信息、通常仅在通过 UART 或 I2C 进行编程时才需要 BSL。 在本例中、我们并不使用这些接口中的任何一个进行编程;而是仅依靠 JLink (SWDIO、SWDCLK、NRST 和 VCC 和 GND 引脚)。
  2. 如果我们不使用 BSL、我可以将 PA18引脚用作正常的 GPIO 吗? BSL 功能启用固件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    在存储器的非 MAIN 区域中、您可以设置用于禁用 BSL 的寄存器。 禁用后、GPIO BSL 调用将不再起作用、您可以随意使用所选的引脚。

    TRM -  

    SysConfig 实现:

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴你在这里!!

    我完成了这些设置、但不知道在哪里执行、我在 SDK 中找不到相同的示例。


    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    没有适用于您的非主配置用例的代码示例、但您可以在 TRM 中阅读详细信息。 第1.4.1节是配置存储器(NONMAIN)的开头、第1.5节是 NONMAIN 寄存器。

    我们之所以没有代码示例、是因为它更多地是工程师用例的特定用例、而不是许多人都会使用的通用 IP。 如果您将安全设置调整为阻止重新编程和恢复出厂设置(这是一个特定的安全设置、用于一次性编程第1.4.2.1节)、也可能会意外锁定。

    此致、
    Luke