请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 工具与软件:
您好!
我已查看数据表中有关功耗的部分、但找不到相关信息。 我想通过低噪音、高 PSSR LDO 为 tm4c123gh6pm 供电。
我通常使用0.4A 的 TPS73633。
我可以获得的最低电流是多少? 0.25A 或0.3A LDO 适合吗?
这样做的原因是为了向具有低噪声输入的晶体馈电、我可能会为晶体使用不同的功率、但在此之前、我想看看是否可以使用低噪声 LDO 为整个系统供电。
此致、
CAN