This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:LP5907等0.25A LDO 能够为 TM4C123GHPM 上电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416117/tm4c123gh6pm-can-a-0-25a-ldo-such-as-lp5907-power-up-the-tm4c123ghpm

器件型号:TM4C123GH6PM

工具与软件:

您好!

我已查看数据表中有关功耗的部分、但找不到相关信息。 我想通过低噪音、高 PSSR LDO 为 tm4c123gh6pm 供电。

我通常使用0.4A 的 TPS73633。

我可以获得的最低电流是多少? 0.25A 或0.3A LDO 适合吗?

这样做的原因是为了向具有低噪声输入的晶体馈电、我可能会为晶体使用不同的功率、但在此之前、我想看看是否可以使用低噪声 LDO 为整个系统供电。

此致、

CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

     如果您查看最大运行模式电流、它不超过60mA。 我认为0.25A LDO 不存在问题。