This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:如何为 MSPM0G1507控制器提供闪存读取保护

Guru**** 2931620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416266/mspm0g1507-how-to-make-flash-read-protection-for-the-mspm0g1507-controller

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

您好!

如果我要启用闪存读取保护、我该怎么做? 如有任何意见、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    似乎 G 系列没有可配置为读取-执行保护的区域。 如果要设置闪存读取保护、可能需要通过设置 SWD 和 BSL 的策略来实现它、该策略将禁止人们通过 SWD 或 BSL 读取闪存。 您可以参阅  我们的 G 系列 TRM 中的1.4.2.1串行线调试相关策略和1.4.2.6引导加载程序(BSL)启用/禁用策略。

    MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    此致、

    Janz Bai