请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G1507 工具与软件:
您好!
如果我要启用闪存读取保护、我该怎么做? 如有任何意见、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
如果我要启用闪存读取保护、我该怎么做? 如有任何意见、请告诉我。
您好、Vivek、
似乎 G 系列没有可配置为读取-执行保护的区域。 如果要设置闪存读取保护、可能需要通过设置 SWD 和 BSL 的策略来实现它、该策略将禁止人们通过 SWD 或 BSL 读取闪存。 您可以参阅 我们的 G 系列 TRM 中的1.4.2.1串行线调试相关策略和1.4.2.6引导加载程序(BSL)启用/禁用策略。
MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 A)(TI.com)
此致、
Janz Bai