工具与软件:
您好!
我在努力 SOFT I2C 通过 MCU MSPM0L1306 (定制电路板)。 在 Soft I2C 中,我想检查总线锁定条件,以便在写操作期间监控 SDA(高阻态配置用作 SDA 引脚的 PA0 )线路。
为了检查总线锁定情况、将 SDA 引脚配置为输入以读取 SDA 线、我们观察到了尖峰、如下图所示。
这是因为 SDA 引脚在再次被设为输入和输出时的作用。
如何在将 SDA (PA0引脚)引脚配置为输出然后又配置为输入期间避免尖峰?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我在努力 SOFT I2C 通过 MCU MSPM0L1306 (定制电路板)。 在 Soft I2C 中,我想检查总线锁定条件,以便在写操作期间监控 SDA(高阻态配置用作 SDA 引脚的 PA0 )线路。
为了检查总线锁定情况、将 SDA 引脚配置为输入以读取 SDA 线、我们观察到了尖峰、如下图所示。
这是因为 SDA 引脚在再次被设为输入和输出时的作用。
如何在将 SDA (PA0引脚)引脚配置为输出然后又配置为输入期间避免尖峰?
尊敬的 Sourabh:
更新了 同时启用输入和输出的演示。
它与 CCS12.8和 SDK 2.02配合使用。 如果您的版本不同、您可以参考它并修改您的 SDK 示例代码。
B.R.
SAL
尊敬的 Sal:
感谢您的答复。
我们之前尝试了此配置并开始使用、现在 I2C 通信中没有尖峰。 我们正在进行最终测试、因此出现响应延迟。
我们检查了这个 mspm0l1306_output_input_demo 软件、它看起来与我们尝试的完全一样。