This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2394035 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408697/mspm0l1306-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!  

我在努力 SOFT I2C 通过 MCU MSPM0L1306 (定制电路板)。 在 Soft I2C 中,我想检查总线锁定条件,以便在写操作期间监控 SDA(高阻态配置用作 SDA 引脚的 PA0 )线路。

为了检查总线锁定情况、将 SDA 引脚配置为输入以读取 SDA 线、我们观察到了尖峰、如下图所示。

这是因为 SDA 引脚在再次被设为输入和输出时的作用。  

如何在将 SDA (PA0引脚)引脚配置为输出然后又配置为输入期间避免尖峰?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    这意味着、当配置 GPIO 从 Hi-Z 输出到输入状态时、会有一些尖峰、对吧?

    您是否可以勾选禁用 PA0的 Hi-Z 模式、实际上 PA0是 ODIO、它是默认的 Hi-Z。 问题是否也存在?

    我还将检查这种情况、看看会发生什么。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我通过禁用 PA0的 Hi-Z 模式进行了检查,但仍然面临同样的问题。

    请同时提供输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    因为太忙而无法进行某些验证。

    然而、我发现了一种解决方法:您可以同时启用输出和输入、然后无需进行开关操作。 我想这些问题应该得到解决。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何同时启用输入和输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    所以、您的意思是、当配置 GPIO 从 Hi-Z 输出到输入状态时、会有一些尖峰、对吧?  

    -->是的、正确

    您是否可以勾选禁用 PA0的 Hi-Z 模式、实际上 PA0是 ODIO、它是默认的 Hi-Z。 问题是否也存在?

    --->是的,我会检查。 并更新

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    就在您将 GPIO 启用为输出之后、然后通过 INENA 位启用其输入。

    这是因为输入用作 Hi-Z、所以不会影响输出。

    请告诉我、这是否可以解决该问题。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    更新了 同时启用输入和输出的演示。

    mspm0l1306_output_input_demo

    它与 CCS12.8和 SDK 2.02配合使用。 如果您的版本不同、您可以参考它并修改您的 SDK 示例代码。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的答复。

    我们之前尝试了此配置并开始使用、现在 I2C 通信中没有尖峰。 我们正在进行最终测试、因此出现响应延迟。

    我们检查了这个 mspm0l1306_output_input_demo 软件、它看起来与我们尝试的完全一样。