工具与软件:
I m 使用序列模式、然后设置 CTL0的 PWRDN 和 ENC 位。 但在所有已配置的通道转换后、ENC 清除、AVEN PWRDN 自动清除。 因此、下一个其他 TRIG 事件会被忽略。
规范说明:
16 PWRDN R/W 0h Power down policy 0h = ADC is powered down on completion of a conversion if there is no pending trigger 1h = ADC remains powered on as long as it is enabled through software.
请参阅以下所有寄存器设置 ENC 位: