请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 工具与软件:
TRM 是指 spruim2g.pdf。
是否可以禁止/允许 TRM"10.1.3.9.3时间戳计数器半翻转事件(仅限32位模式)"中列出的每个事件?
提前感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TRM 是指 spruim2g.pdf。
是否可以禁止/允许 TRM"10.1.3.9.3时间戳计数器半翻转事件(仅限32位模式)"中列出的每个事件?
提前感谢您的帮助。
您好!
非常感谢您的耐心。 我回来了、会积极为您的问题提供支持。
是否可以禁止/允许 TRM"10.1.3.9.3时间戳计数器半翻转事件(仅限32位模式)"中列出的每个事件?
当您说出每个事件时、我不理解问题、您能解释更多吗? 因为半翻转本身就是一个事件、除了10.1.3.9.3中提到的事件之外、没有任何其他事件。
此致、
Vaibhav