This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想检查是否可以禁用/启用 TRM "10.1.3.9.3时间戳计数器半翻转事件(仅限32位模式)"事件。

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411763/i-want-to-check-whether-it-is-possible-to-disable-enable-the-trm-10-1-3-9-3-time-stamp-counter-half-rollover-event-32-bit-mode-only-event

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

是否可以禁止/允许 TRM"10.1.3.9.3时间戳计数器半翻转事件(仅限32位模式)"中列出的每个事件?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您访问德州仪器(TI) E2E 支持论坛。

    指派的专家目前不在办公室、下周早些时候将回来。 对该线程的响应将被延迟。

    感谢您的合作。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的耐心。 我回来了、会积极为您的问题提供支持。

    是否可以禁止/允许 TRM"10.1.3.9.3时间戳计数器半翻转事件(仅限32位模式)"中列出的每个事件?

    当您说出每个事件时、我不理解问题、您能解释更多吗? 因为半翻转本身就是一个事件、除了10.1.3.9.3中提到的事件之外、没有任何其他事件。

    此致、

    Vaibhav