This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 Arm 的微控制器论坛

Guru**** 2027820 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413756/arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

  我尝试使用 ADC ADEVT1引脚作为 GPIO 是否可行? 我能否获得如何切换该引脚的示例代码。

谢谢!

Suguresh M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suguresh:

    如果您要使用 GIO 输出、则首先需要在 HALCoGen 中使用以下复选框将引脚方向配置为输出。

    将方向配置为输出之后、就可以使用 ADEVTSET 和 ADEVTCLR 寄存器分别设置和清除。 有关更多详细信息、请参阅以下主题:

    (+) CCS/TMS570LS1227:我要切换 ad1evt 引脚以打开 LED - Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

    如果这无法解决您的问题、我将尝试创建一个新示例、并与您分享。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到过。 我需要在代码示例端进行访问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suguresh:

    以下是在 TMS570LS3137中将 AD1EVT 引脚切换为 GIO 的示例项目:

    e2e.ti.com/.../ADxEVT_5F00_Pin_5F00_as_5F00_GIO_5F00_LS3137.zip

    我现在没有逻辑分析仪、因此我无法向您分享引脚波形:

    但是、您可以看到"Set"和"Clear"对应的 Out-register 值。

    执行集后的值:

    执行复位后的值:

    通过这种方法、您可以在 GIO 输出模式下操作它。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。