主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
工具与软件:
您好!
我尝试使用 ADC ADEVT1引脚作为 GPIO 是否可行? 我能否获得如何切换该引脚的示例代码。
谢谢!
Suguresh M.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我尝试使用 ADC ADEVT1引脚作为 GPIO 是否可行? 我能否获得如何切换该引脚的示例代码。
谢谢!
Suguresh M.
尊敬的 Suguresh:
如果您要使用 GIO 输出、则首先需要在 HALCoGen 中使用以下复选框将引脚方向配置为输出。
将方向配置为输出之后、就可以使用 ADEVTSET 和 ADEVTCLR 寄存器分别设置和清除。 有关更多详细信息、请参阅以下主题:
如果这无法解决您的问题、我将尝试创建一个新示例、并与您分享。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
尊敬的 Suguresh:
以下是在 TMS570LS3137中将 AD1EVT 引脚切换为 GIO 的示例项目:
e2e.ti.com/.../ADxEVT_5F00_Pin_5F00_as_5F00_GIO_5F00_LS3137.zip
我现在没有逻辑分析仪、因此我无法向您分享引脚波形:
但是、您可以看到"Set"和"Clear"对应的 Out-register 值。
执行集后的值:
执行复位后的值:
通过这种方法、您可以在 GIO 输出模式下操作它。
——
谢谢、此致、
Jagadish。