请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具与软件:
您好!
我计划使用 MSPP0G3507与需要18位 SPI 帧的外设进行通信。 我计划使用 PACKEN 来传输大于16位的 SPI 帧、而不在每16位后切换 CS 信号。 我注意到MSPM0-L 的另一篇论坛帖子、其结论是无法写入 PACKEN 位。 该结论也适用于 MSPM0G3507吗?
此致、
Rahul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我计划使用 MSPP0G3507与需要18位 SPI 帧的外设进行通信。 我计划使用 PACKEN 来传输大于16位的 SPI 帧、而不在每16位后切换 CS 信号。 我注意到MSPM0-L 的另一篇论坛帖子、其结论是无法写入 PACKEN 位。 该结论也适用于 MSPM0G3507吗?
此致、
Rahul