This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:用于发送18位 SPI 帧的 SPI 控制器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412230/mspm0g3507-spi-controller-to-transmit-18bit-spi-frame

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我计划使用 MSPP0G3507与需要18位 SPI 帧的外设进行通信。 我计划使用 PACKEN 来传输大于16位的 SPI 帧、而不在每16位后切换 CS 信号。 我注意到MSPM0-L 的另一篇论坛帖子、其结论是无法写入 PACKEN 位。 该结论也适用于 MSPM0G3507吗?  

此致、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    同样的情况也适用于 MSPM0G3507。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    您能否分享一个代码示例来使 SPI 控制器工作、在数据包长度大于16位的情况下手动切换 CS 信号? 不再提供 MSPM0-L 论坛博文中的代码示例。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我将与工程师联系、重新上传代码示例、完成代码示例后、我会将其发送到这里。

    此致、
    Luke