This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:启用 GPIO 引脚'内部上拉或下拉电阻器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1412242/mspm0g1106-enabling-gpio-pin-s-internall-pull-up-or-pull-down-resistor

器件型号:MSPM0G1106

工具与软件:

您好!

我目前在我的应用中使用 MSPM0G1106作为主机 MCU。

如果我想确保为将用作高电平有效引脚的 GPIO 引脚启用内部下拉电阻器、是否需要从以下快照中所示的"IO 结构"字段中选择一个? 或者将其保留为"任何"还可以吗? 确保启用下拉电阻的最佳方法是什么?

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    根据数据表、您可以在标准驱动 IO、高速 IO 和高驱动 IO 中进行选择。 如果此 GPIO 引脚(超过6mA)没有大电流驱动要求、您可以从标准驱动 IO 中进行选择。

    对于"IO 结构"选择菜单、根据您的选择、"PinMux"项目中会有不同的可选结果。 这可以帮助您筛选所需的 IO 特性。

    对于下拉电阻器、真正重要的是以下配置:

    此致、
    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    我很欣赏这种解释。 这是最后一个帮助!

    此致、

    李京宰