Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L2228 工具与软件:
尊敬的专家:
在 MSPM0L2228数据表的第一页上、它声称有0.4mm 间距的封装可用、但在检查数据表时、我不知何故只能找到0.5mm 间距的版本。

请告诉我、我在哪里可以找到64引脚和80引脚 LQFP 封装的0.4mm 间距封装图?
谢谢!
Marinus