This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:运行条件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410561/mspm0g3107-operating-condition

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

嗨、团队:

在 VDD = 1.8V 或2.5V (1.62V 至2.7V ①What 范围内)下运行时、是否存在性能/功能限制?

②The mspm0g3107.pdf 数据表中第37页(7.17 SPI)的测试条件指出"2.7 < VDD < 3.6V 且最大时钟速度> 64MHz "、
而"1.62 < VDD < 2.7V 且最大时钟速度> 48MHz "。
如果系统时钟的频率1.62 < VDD < 2.7V、这是否意味着系统时钟不能以高于64MHz 的频率使用?

③Are 在1.8V 或2.5V 的电压下使用时、有任何其他限制?

谢谢!

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    1、3.  当 CDD 为 1.8V 或2.5V 时、MSPM0G3107可以运行。您可以注意以下两件事:

    •  如果使用 BOR 监控器函数、请注意阈值设置。 请参阅 MSPM0G3107数据表  7.6电源时序 和 TRM   2.2.3电源监控器。
    • 如果 MCU 在1.8V 下工作、请确保电源的驱动强度足够、并且电压不会随着负载的增加而下降至1.62V。

    2.数据表中的测试条件只说明条件配置。  如果系统时钟的频率1.62 < VDD < 2.7V、这并不意味着系统时钟不能以高于64MHz 的频率使用。

    此致、

    Pengfei