Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3107 工具与软件:
嗨、团队:
在 VDD = 1.8V 或2.5V (1.62V 至2.7V ①What 范围内)下运行时、是否存在性能/功能限制?
②The mspm0g3107.pdf 数据表中第37页(7.17 SPI)的测试条件指出"2.7 < VDD < 3.6V 且最大时钟速度> 64MHz "、
而"1.62 < VDD < 2.7V 且最大时钟速度> 48MHz "。
如果系统时钟的频率1.62 < VDD < 2.7V、这是否意味着系统时钟不能以高于64MHz 的频率使用?
③Are 在1.8V 或2.5V 的电压下使用时、有任何其他限制?

谢谢!
Kenley