This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:NRST 时序图

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404599/mspm0g3107-nrst-timing-chart

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、团队:

我的帐户想确认 MSPM0 NRST 时序图。

如下所示、slau846a.pdf 上的2.4.1.3说明了如何进入 NRST。
MSPM0 G 系列 MCU 硬件开发指南。 PDF 包含 POR 和 BOR 的时序图。



Q:当 MSPM0启动时、据说 NRST > 1s 或更多会相乘。
1s 的计数从哪里开始?  是在 BOR 释放之后的1秒吗?

谢谢!

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    对于启动、有两个条件。

    1. VCC 充电从0到3V3、这是 POR。

    2.手动将 NRST 引脚设置为大于1s、这也会触发 POR。

    1的计数从哪里开始?

    对于手动下拉 NRST、该1表示 NRST 的负脉冲长度。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    很抱歉,您能用下面的图表详细说明一下吗?

    谢谢!

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    图7-1. 下电上电 POR 和 BOR 条件

    这是 Vdd Vs POR/BOR 图。 这里没有 NRST 引脚时序。

    -------

    NRST 的1s 在 VDD 高于 BORx+、不触发任何 BOR 的条件下并使 NRST 保持低电平一段时间(<1s 或>1s)、将导致 BOR 或 POR。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    感谢您的支持。

    我的客户还有其他问题。

    在冷启动(启动)时、NRST 引脚处于低电平状态。

    在这种情况下、我认为有必要一次取消复位、但应该何时取消?

    具体而言、他们需要在上电后多少毫秒才能释放复位?

    谢谢!

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    在这种情况下、我认为有必要取消一次重置、但他们应何时取消重置?

    它与 Vdd 电平相关、一旦 VDD > POR、NRST 可设置为高电平以让 M0运行 BOR 和引导代码。

    对于 LP-MSPM0G3507、您可以参考其用户指南、有一个复位电路作为参考。 (上拉电阻和下拉电容)。

    此致、

    Helic