This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TI-RTOS 2.16.01.14 HttpCli 库中的 HTTP 超时参数

Guru**** 2124380 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1399120/tm4c129encpdt-http-timeout-param-in-ti-rtos-2-16-01-14-httpcli-library

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具与软件:

大家好:
我无法在 Httpsget 示例中设置 http 调用的超时。

HT4.12.4.12.4(&params) Cli_Params_;
params.tls = TLS;

params.timeout = 1;// 1秒。

是否在 任何底层文件的库中设置了超时?

在哪里以及如何在代码中设置 params.timeout statcaly?

此致
线性调频脉冲

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
/*
* Copyright (c) 2015-2016, Texas Instruments Incorporated
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* * Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
* its contributors may be used to endorse or promote products derived
* from this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您如何知道它无法正常工作?

     您是否可以尝试其他值、如2s、3s 或5s?  

     您是否尝试过没有 TLS 的 HTTPGET? 超时是否有效? 我想说的是、问题与 TLS 有关、而不是与 TLS 有关。  

     阅读此帖子、超时应该可行。  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/523790/httpcli_getresponse-timeout/1904709?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HTTPCli_Params% 252520超时#1904709

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我在 HttpGet 示例中尝试了未使用 TLS 的 HTTPGET、但它在这里甚至不起作用。

    此致

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     能否详细阐述不起作用的问题? 如果将超时值保留为默认值0、会发生什么情况? 当您更改为1、2、3...时会发生什么情况? 它是否完全不超时或没有根据您指定的时间超时?

     请查看这篇文章、看看定义  HTTPCli_LIBTYPE_MIN 是否会有所不同。 请参阅 Aashish Bhanawah 的答案。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/496037/timeout-doesn-t-work-when-doing-httpcli_readresponsebody/1803901?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HTTPCli_Params% 252520timeout#1803901.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    "如果将超时值保留为默认值等于0、会发生什么情况。 当您更改为1、2、3...时会发生什么情况? 它是否完全不超时或没有根据您指定的时间超时?"

    最初我没有定义 HTTPCli_LIBTYPE_MIN 我的应用程序工作正常,没有定义这个宏,有几个 http 调用需要超过一分钟的时间来获得响应,所以我想增加超时到90秒。 我在 TI RTOS SDK 的 httpcli.h 文件中阅读了该 params.timeout。 我使用了 params.timeout = 1;由于我的应用平均需要2.5秒从我们的服务器获得响应、所以为了测试这个超时、我将超时定义为1秒。 它应该给我超时错误与错误代码-104或类似的错误代码。 只是通过使用这个超时而不定义宏  HTTPCli_LIBTYPE_MIN 没有 在意义上工作,即使在内部定义10秒,它没有做任何区别,它使用从内核内部获取默认超时值,我认为,所以它没有为我的应用训练。 我阅读了  Aashish Bhanawah 的答案,并尝试定义 HTTPCli_LIBTYPE_MIN 宏 ,并在 HttpGet 和 httpsget 示例中使用 params.timeout = 1指向 www.google.com 和我自己的服务器通常需要1.5秒才能得到响应。 我收到-109错误、指出无法获取状态。 当我使用 params.timeout = 0时、它得到200 resp 代码的响应。 这意味着超时设置为默认值。 如何在我的应用中使用该超时东西? 如果它适用于 HttpGet 和 https://focus.ti.com.cn 示例、那么它肯定适用于我的应用程序。 请向我建议一些解决方法。

    此致

    Chiranth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    MCU:Tm4C129ENCPDT
    TIRTOS:2.16.01.14

    XDC 工具:xdctools_3_32_00_06_core

    这是我在 TI RTOS 的 httpcli.h 文件中的代码片段。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    typedef struct HTTPCli_Params {
    TLS_Handle *tls;
    #ifndef HTTPCli_LIBTYPE_MIN
    HTTPCli_StatusHandler *shandle;
    HTTPCli_ContentHandler *chandle;
    HTTPCli_RedirectCallback rhandle;
    #ifndef __linux__
    unsigned int stackSize; /*!< Async thread stack size. 0 for default */
    unsigned int priority; /*!< Async thread priority. 0 for default */
    #endif
    #endif
    #ifdef NET_SLP
    HTTPCli_Notify rnotify; /*!< Async read notify handle (6LoWPAN) */
    HTTPCli_Notify wnotify; /*!< Async write notify handle (6LoWPAN) */
    HTTPCli_Notify enotify; /*!< Async exception notify handle (6LowPAN)*/
    #endif
    #ifndef NET_SLP
    int timeout;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    我在那里看到了 tls_handle *tls;这 httpcli.h 文件是不是它存在的情况下 ,其他人 Aashish Bhanawat 回答。 剂量此 TLS 事件导致错误-109?

    此致
    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到那里有 tls_handle *tls;这个 httpcli.h 文件是不是它在其他人的情况下它是不存在的,其中  Aashish Bhanawat 回答。 剂量此 TLS 事件导致错误-109 ?[/报价]

    请参阅  TI-RTOS 安装中的文件:///C/C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/ns_1_11_00_10/docs/html/httpcli_8h_source.html。 它对各种错误代码进行了说明。 我想知道 超时是否只对 TLS HTTPSGET 有效。 对于非 TLS HTTPGET、可能在没有传递 TLS 句柄的情况下无法工作。 在   Aashish Bhanawat 回答的案例中、更具体地说是针对 Wi-Fi 设备的不同设备。 我不是 HTTPCli 的专家,不确定我是否能进一步帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:
    我浏览了这个文档,并知道-109错误是由于调用 HttpCLI_getResponseStatus API ,因为错误指出,我们不应该在异步模式下调用这个 API ,这是它给我们-109错误的原因。
    你能把我的问题转发给 HTPCli epert 你知道吗?

    此致
    Chiranth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiranth、您好!

     我不理解您的意思、即  无法在异步模式下使用 HttpCLi_getResponseStatus。 请查看以下您可以导入的 Resource Explorer 中的 HTTP GET 示例。 您能否成功运行此示例? 如果运行此示例、我不希望您得到-109。 也很抱歉、虽然我不是 NDK 网络服务(如 HTTP)的专家、但我也找不到专家来评论。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我尝试使用 http 和 https 没有使用宏 HTTPCli_LIBTYPE_min , tiemout 是 wokring with plain http 和不使用 https ,我通过改变超时值从1,2,3等测试. 对此有何建议?

    此致
    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiranth、您好!

    使用纯 http 生成的 tiemout 无法使用 https、//quote]

    在前面的响应中、您提到 HTTP 也不能在超时的情况下工作。 现在、您说它适用于 HTTP、但不适用于 HTTPS。 对不起,我真的不知道为什么它适用于 HTTP 而不是 HTTPS。