This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634 TCP 最大速度

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407480/am2634-am2634-tcp-maximum-speed

器件型号:AM2634

工具与软件:

专家、您好!
我使用 enet_cpsw_tcpserver_am263x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 通过连续发送数据来测试 TCP 的最大速度、目前为200Mbps、但 CPU 利用率仅为75%。 有哪些因素限制了速度继续提高,我可以继续提高 TCP 速率。
另外、MCU_SDK 10.0版本何时发布、非常感谢~…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这里的响应延迟、我们深表歉意。 我已将其分配给正确的所有者。 请多给1天回复。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否介意分享用于测试速度的工具的详细信息。 最后、我想使用相同的内容进行复制和进一步开发 此外、如果您对开箱即用示例进行了任何更改、也请分享这些更改。

    此致、
    Shaunak