This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:启用 PLL 调制后的 SCI 时钟

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401687/tms570ls1224-sci-clock-after-enabling-pll-modulation

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

启用 PLL 的调制选项(配置为向 GCM 提供10MHz)时、SCI 端口将不再向终端发送正确的字符。

这是正常的吗、是否有调试方法、以便我知道需要调整什么时钟补偿 才能使外设时钟正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varban、

    系统将根据 VCLK1频率生成 SCI 波特率。

    例如、假设您在 GCM 模块的 HALCoGen 中将 GCLK 配置为220Mhz、并将 VCLK1配置为110Mhz、如下所示:

    现在、如果您在运行时更改 GCLK 的时钟源、则 VCLK1频率也将降低(时钟的所有乘法器和除法器都不会更改)。 例如、我将 GCLK 更改为10MHz、那么我们的 VCLK1将变为5MHz。

    您可以看到、如果我应用具有相同预分频器值的5MHz 时钟、那么 SCI 波特率从9600降至438。

    因此、请记住这一点、并根据更改的时钟频率更改预分频器。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    再次感谢您的快速响应。 可能我没有详细说明我遇到的问题。  

    所以、我已经将 PLL 输出配置为10MHz、与 LPO 相等。 在从主外部振荡器到 LPO 的振荡器故障转移时、我的 UART 以相同的波特率继续正常工作、我读取预期的字符。

    但是、当我进行以下寄存器更改以启用振荡器调制时

    // From
    systemREG1->PLLCTL2 |= 0x00000000U;
    
    // To
    systemREG1->PLLCTL2 |= 0x80000000U;

    尽管 SCI 波特率值在视觉上没有变化(在 HALCoGen 中)、但我的 UART 还是比较麻烦。

    因此、启用调制后、用于馈送 GCM 的频率似乎发生变化。 或者至少我的配置不适用于10MHz (我是指 扩展金额 乘法器校正 扩散速率  参数)。

    是否有任何与此主题相关的应用手册?

    我可以将 PLL1频率暴露在 ECLK 引脚上吗?

    谢谢!

    Varban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varban、

    很抱歉响应延迟、我休假了几天、然后是周末。

    我想知道您为什么要使用 PLL 调制。

    我以前从未使用过此调制、但根据 TRM、如果我们启用调制、则基频会发生如下所述的变化:

    如果频率变化、那么 UART 的波特率可能会发生变化、并且可能是 UART 将变得比较杂乱。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jagadish:

    [报价 userid="524805" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401687/tms570ls1224-sci-clock-after-enabling-pll-modulation/5379676 #5379676"]

    我想知道您为什么要使用 PLL 调制。

    [报价]

    嗯、因为 MCU 将在非常嘈杂的环境中运行、我希望使用 PLL 调制能够提升总体稳定性...

    如果我们启用调制、则基频将如下文所述变化:

    实际上、我仍然不知道如何根据 TRM 中所述的公式解释 HALCoGen 参数(即扩展量、倍频器校正和扩展速率)、以便在启用调制后计算频率。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varban、

    正确调制可以降低电磁辐射的影响。

    但是、它将影响所有其他外设频率、如下主题中所述:

    (+) TMS570 PLL 调制-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    因此、为了减少这一影响、我们应该需要如上线程中所提到的那样调整调制深度。 尝试降低调制深度并再次对其进行测试。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jagadish:

    感谢您的答复。

    对于数据表公式中的参数和 PLLCTL2中的寄存器字段的"映射"、我仍然感到困惑(请参阅随附的图像)。

    很明显、nS 和 nV 从哪里派生、但 NR、R 和会怎么样 NF? 如果没有 NF、则无法 计算深度百分比。  

    这些参数有什么含义

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varban、

    您可以在 HALCoGen 中轻松找到这些参数:

    打开 PLL 部分、将控制器移动到不同的除法器和乘法器、并查看相应的表示法。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish! 现在要清晰得多。

    最后一个问题(有点非主题)-您对屏幕截图使用的是什么 Windows 和屏幕分辨率?  HALCoGen 看起来非常棒、就像在过去一样。

    为了便于比较、这是我的用户界面体验(一切都放错了位置):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varban、

    下面是我的显示分辨率:

    另外、我将使用 Greenshot 而不是默认的截屏工具来进行截屏:

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Jagadish!