工具与软件:
大家好、团队成员:
从客户那里查询如何 将 NAND 闪存与 AM2634配合使用。 计划使用的器件为 HY27UF084G2B-TPCB (Hynix、512MB、x 8位、25ns)。
相对于 AM2634数据表中显示的读取或写入周期( 图7-36至图7-39)、这些器件是兼容的。
但在处理器上没有为 GPMC 提供 Ready/BUSY 引脚。
那么、NAND 闪存的 Ready/BUSY 引脚能否连接至任一 GPIO、或者您是否建议了一个特定引脚?
我们可以对 NAND 闪存使用任何芯片选择、例如 GPMC 片选择0 (GPMC0_CSn0)吗?
此致、
Chander.