This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:使用 Hynix NAND 闪存的用途

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436376/am2634-usage-with-hynix-nand-flash

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:

从客户那里查询如何 将 NAND 闪存与 AM2634配合使用。 计划使用的器件为 HY27UF084G2B-TPCB (Hynix、512MB、x 8位、25ns)。   

相对于 AM2634数据表中显示的读取或写入周期( 图7-36至图7-39)、这些器件是兼容的。   

但在处理器上没有为 GPMC 提供 Ready/BUSY 引脚。   

那么、NAND 闪存的 Ready/BUSY 引脚能否连接至任一 GPIO、或者您是否建议了一个特定引脚?  

我们可以对 NAND 闪存使用任何芯片选择、例如 GPMC 片选择0 (GPMC0_CSn0)吗?  

 此致、

Chander.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chander:

    [报价 userid="2498" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436376/am2634-usage-with-hynix-nand-flash 这样]您能将 NAND 闪存的 Ready/Busy 引脚连接至任一 GPIO 吗?或者您建议使用某一特定引脚吗?[/QUOT]

    GPMC_WAIT0引脚可从闪存侧连接到 Ready/ BUSY 引脚。 请参阅 AM263x TRM 部分  13.3.1.4.11.2 NAND 器件就绪引脚  了解有关 WAIT 引脚连接和用法的更多详细信息。

    [报价 userid="2498" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436376/am2634-usage-with-hynix-nand-flash "]并且我们可以使用任何芯片选择、即 GPMC 芯片选择0 (GPMC0_CSn0)用于 NAND 闪存?[/QUOT]

    可以、可以在 AM263x 中的4个可用 GPMC _CS 中使用任何 CS。 确保 将相应的配置寄存器 GPMC_CONFIG1配置到 GPMC_CONFIG7。

    有关相应的寄存器说明、请参阅 AM263X 寄存器附录中的 GPMC 一章。


    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰先生、这是非常有用的。

    使用 NAND 闪存时、是其他 GPMC 引脚(例如:GPMC0_A1;GPMC0_A2;GPMC0_A3;GPMC0_A4;GPMC0_A0; GPMC0_DIR ; GPMC0_A7 ; GPMC0_A8 ; GPMC0_A9 ; GPMC0_A10 ; GPMC0_A6;GPMC0_A5;GPMC0_A13;GPMC0_A14;GPMC0_A15; GPMC0_A16 ; GPMC0_A12 )可用作 GPIO ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、通过将 相应的 IOMUX 寄存器配置为多路复用器模式7、可以将未使用的 GPMC 信号配置为 GPIO。
    例如:向 PR0_PRU0_GPIO1_CFG_REG (0x5310 0178)写入值7会将  PR0_PRU0_GPIO1引脚(K18)设置 为 GPIO 模式。

    请参阅表6-1。  AM263X 数据表中的引脚属性(ZCZ 封装)了解有关引脚复用的更多详细信息。

    此致、
    Rijohn