This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:输入 I/O 端口无法下拉至 GND

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1438859/mspm0l1306-input-i-o-port-cannot-be-pull-down-to-gnd

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

将 MSPM0L1306 LaunchPad 与 PHY EVM 板连接时。

我们可以看到、从 PHY 芯片读取时、I/O 设置为输入。 DL_GPIO_initDigitalInput (MDIO_USER_MDIO_IOMUX);

当 PHY 想要输出低电平信号时、它无法将电压拉至 GND。

但使用 STM32 MCU 时、请连接 PHY EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够断开并使引脚悬空以测量其电压?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当悬空时、2K 上拉电阻器应该为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们完成了以下测试、 将 MDIO 和 MDC 与 MSPM0L1306断开。

    与单独的 C2000 P65x controlCARD 连接、它可以成功读回数据、并且 PHY 可以按预期下拉 Mido。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,我也从我的身边测试,它是一样的你。 似乎这不是由 MCU 引起的。

    下拉电阻器应为40kΩ、在连接到 MDIO 和 MDC 后、请检查是否有用于分压的上拉电阻器。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发布了 MDIO 具有2K 上拉电阻器。 MDC 没有、则是 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试和我一样意味着什么?  您的 PHY 芯片也无法将 MDIO 信号下拉至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我只是根据 Launchpad 进行测试、让输入 GPIO 悬空以测试其电压。 结果表明增益为~0mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     让输入 GPIO 悬空?的代码是什么

    测试该状态电压、帮助我的问题在哪一侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、从硬件方面来说、请使 MCU IO 端口悬空、这意味着不要连接任何东西、包括上拉电阻器。 仅使用 MCU 内部下拉电阻器来查看电压是否可以~0V。  

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器是 Mido 的典型应用。  上拉电阻为2kΩ Ω。

    我还测试了使用 C2000 P65x 作为 MCU 与同一 PHY 进行通信(同一电路板、只需断开与 TI M0L1306、MDIO-PA16和 MDC-PA10 PIN 的连接)。 当 PHY 想要输出低电平信号时、它可以下拉至 GND。

    那么、输入 I/O 器件的 C2000和 M0L1306之间有何区别。

    我也使用 M0L1306控制板、当配置为输入和下拉电阻器时、测量电压、它是低至 GND 的电压。