工具与软件:
将 MSPM0L1306 LaunchPad 与 PHY EVM 板连接时。
我们可以看到、从 PHY 芯片读取时、I/O 设置为输入。 DL_GPIO_initDigitalInput (MDIO_USER_MDIO_IOMUX);
当 PHY 想要输出低电平信号时、它无法将电压拉至 GND。
但使用 STM32 MCU 时、请连接 PHY EVM 板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
将 MSPM0L1306 LaunchPad 与 PHY EVM 板连接时。
我们可以看到、从 PHY 芯片读取时、I/O 设置为输入。 DL_GPIO_initDigitalInput (MDIO_USER_MDIO_IOMUX);
当 PHY 想要输出低电平信号时、它无法将电压拉至 GND。
但使用 STM32 MCU 时、请连接 PHY EVM 板。
上拉电阻器是 Mido 的典型应用。 上拉电阻为2kΩ Ω。
我还测试了使用 C2000 P65x 作为 MCU 与同一 PHY 进行通信(同一电路板、只需断开与 TI M0L1306、MDIO-PA16和 MDC-PA10 PIN 的连接)。 当 PHY 想要输出低电平信号时、它可以下拉至 GND。
那么、输入 I/O 器件的 C2000和 M0L1306之间有何区别。
我也使用 M0L1306控制板、当配置为输入和下拉电阻器时、测量电压、它是低至 GND 的电压。