This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:无法对 TMDSCNCD263控制卡进行编程

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439943/tmdscncd263-cannot-program-tmdscncd263-control-card

器件型号:TMDSCNCD263

工具与软件:

您好!

我想使用 TMDSCNCD263控制卡运行 TIDA_01606 10kW 双向逆变器并使用参考设计中提供的软件、但控制卡无法编程。

请帮帮我。

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否提供更多详细信息、说明您在编程序列中的什么位置遇到问题?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    我的软件工程师正在处理这一问题、因此我已要求他对问题进行说明、并将尽快发送给您。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是近期有关编程问题的电子邮件的一部分-稍后将提供完整说明:-

    "我仍然未能成功完成构建并将其加载到目标上、尤其是使用 Theia。 我了解到 Theia 将及时替代 CCS、但并非所有产品都受支持、尽管他们有今年年底的时间要求。
    当我插入 AM263目标时、Theia 无法识别(见照片)、我还尝试了几种方法、包括手动告诉 Theia 使用 AM263、但一直导致一些错误。 我已尝试重新加载新的 FDTI 驱动程序(迫使我执行完整的 Windows 更新)和禁用防病毒防火墙! 我已确保使用的是正确的 USB-C 电源、所有目标 LED 均亮起、表示使用的是正确的。 通信 USB 是连接笔记本电脑 USB 的标准连接、在设备驱动程序中指示、如所示
    - XDS110类数据端口
    - XDS110类调试探针
    所以它不是硬件。 但是、这并没有解决问题。
    甚至最新版本的 TI 10kW 指南 www.ti.com/.../sprad99 应用手册也使用 CCS V12。
    我安装了 CCS V12。 它也看不到目标。 我注意到、应用手册中有要对目标进行的硬件更改、但这些更改与连接问题无关(仅涉及中继驱动器)。"

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请让您的客户遵循此常见问题解答中的步骤4和5: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414783/faq-am2634-board-bring-up-faq-for-custom-am263x-am263px-pcb-systems

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    请参阅我的软件工程师提供的以下说明:-

    Windows 11机器、win64、Pentium 银色
    CCS Theia 1.0.0.00021 win64
    CCS 12.8.1.00005 win64

    在 windows 10家用机器、win64、i3 core 上
    CCS12.8.1.00005_win64

    所有这些构建看起来使用脱机安装程序 zip 文件安装成功。  禁用防火墙和防病毒(防病毒软件是 MS Defender)后、即可完成上述操作。  互联网连接良好。  在保持禁用状态时、AM263x 控制卡和集线站已连接。 在两台 PC 上、控制卡的 USB-C 65W 适配器和插入的调试端口的标准 USB、所有绿色 LED 均亮起。 Theia 自动识别硬件、CCS12在某一个点上可以使用虚拟 COM 端口。

    在禁用防火墙和防病毒的情况下,在上述所有情况下,尝试获取最简单的 Blink 项目示例,以安装和构建此硬件。  但始终会从云端获取示例代码和 SDK 时失败。  它似乎正处于获取 zip 文件但随后无法在本地访问它的阶段。  我使用这个位置进行这些项目:

    C:\ti\workspace_v12

    中的本地权限 C:\ti 文件夹随后被更改、以便对所有用户进行完全访问、并再次尝试、但在同一时刻仍会出现相同错误。  对于 CCS12:

                  为 AM263x 版本10.00.00.35安装 MCU+ SDK 时出错–失败

    虽然在 Theia 的措辞略有不同。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种可能是安装 CCS 时选择了错误的 MCU 系列。 确保在安装期间选择了"SITARA (AM2x)"。

    在任何情况下、我认为您都不可能能够将参考设计(TIDA_01606)软件与 TMDSCNCD263一起使用。 这是完全不同的 MCU 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    Kier 是不正确的、因为 TIDA 01606绝对可以与 TMDSCNCD263搭配使用-它是 AM263x 微控制器的评估平台。

    Kier 正确、安装 CCS 时可能会选择错误的 MCU 系列。 您的客户是否已完成我在上一个回复中发送的常见问题解答? 此步骤包含在常见问题解答中。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kier 错误、因为 TIDA 01606绝对可以与 TMDSCNCD263

    对不起 Brennan,我实际上误读了你的帖子!

    我很感兴趣。 那么、F2837xd 控制卡与 TMDSCNCD263是 HSEC 引脚兼容的? 如果是、后者的源代码在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 我还没有听到他的回复。

    Michael。