Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263
工具与软件:
您好!
我想使用 TMDSCNCD263控制卡运行 TIDA_01606 10kW 双向逆变器并使用参考设计中提供的软件、但控制卡无法编程。
请帮帮我。
此致、
Michael。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263
工具与软件:
您好!
我想使用 TMDSCNCD263控制卡运行 TIDA_01606 10kW 双向逆变器并使用参考设计中提供的软件、但控制卡无法编程。
请帮帮我。
此致、
Michael。
您好!
以下是近期有关编程问题的电子邮件的一部分-稍后将提供完整说明:-
"我仍然未能成功完成构建并将其加载到目标上、尤其是使用 Theia。 我了解到 Theia 将及时替代 CCS、但并非所有产品都受支持、尽管他们有今年年底的时间要求。
当我插入 AM263目标时、Theia 无法识别(见照片)、我还尝试了几种方法、包括手动告诉 Theia 使用 AM263、但一直导致一些错误。 我已尝试重新加载新的 FDTI 驱动程序(迫使我执行完整的 Windows 更新)和禁用防病毒防火墙! 我已确保使用的是正确的 USB-C 电源、所有目标 LED 均亮起、表示使用的是正确的。 通信 USB 是连接笔记本电脑 USB 的标准连接、在设备驱动程序中指示、如所示
- XDS110类数据端口
- XDS110类调试探针
所以它不是硬件。 但是、这并没有解决问题。
甚至最新版本的 TI 10kW 指南 www.ti.com/.../sprad99 应用手册也使用 CCS V12。
我安装了 CCS V12。 它也看不到目标。 我注意到、应用手册中有要对目标进行的硬件更改、但这些更改与连接问题无关(仅涉及中继驱动器)。"
此致、
Michael。
您好、Michael:
请让您的客户遵循此常见问题解答中的步骤4和5: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414783/faq-am2634-board-bring-up-faq-for-custom-am263x-am263px-pcb-systems
此致、
Brennan
好的、谢谢。
请参阅我的软件工程师提供的以下说明:-
Windows 11机器、win64、Pentium 银色
CCS Theia 1.0.0.00021 win64
CCS 12.8.1.00005 win64
在 windows 10家用机器、win64、i3 core 上
CCS12.8.1.00005_win64
所有这些构建看起来使用脱机安装程序 zip 文件安装成功。 禁用防火墙和防病毒(防病毒软件是 MS Defender)后、即可完成上述操作。 互联网连接良好。 在保持禁用状态时、AM263x 控制卡和集线站已连接。 在两台 PC 上、控制卡的 USB-C 65W 适配器和插入的调试端口的标准 USB、所有绿色 LED 均亮起。 Theia 自动识别硬件、CCS12在某一个点上可以使用虚拟 COM 端口。
在禁用防火墙和防病毒的情况下,在上述所有情况下,尝试获取最简单的 Blink 项目示例,以安装和构建此硬件。 但始终会从云端获取示例代码和 SDK 时失败。 它似乎正处于获取 zip 文件但随后无法在本地访问它的阶段。 我使用这个位置进行这些项目:
C:\ti\workspace_v12
中的本地权限 C:\ti 文件夹随后被更改、以便对所有用户进行完全访问、并再次尝试、但在同一时刻仍会出现相同错误。 对于 CCS12:
为 AM263x 版本10.00.00.35安装 MCU+ SDK 时出错–失败
虽然在 Theia 的措辞略有不同。
此致、
Michael。
一种可能是安装 CCS 时选择了错误的 MCU 系列。 确保在安装期间选择了"SITARA (AM2x)"。
在任何情况下、我认为您都不可能能够将参考设计(TIDA_01606)软件与 TMDSCNCD263一起使用。 这是完全不同的 MCU 系列。
Kier 错误、因为 TIDA 01606绝对可以与 TMDSCNCD263
对不起 Brennan,我实际上误读了你的帖子!
我很感兴趣。 那么、F2837xd 控制卡与 TMDSCNCD263是 HSEC 引脚兼容的? 如果是、后者的源代码在哪里?