This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI!
我尝试 在 MSPM0G3505上运行示例示例 uart_echo_lp_MSPM0G3507_freetos、但我收到以下错误:
发生该错误的原因可能是无法在 MSPM0G3505上运行 MSPM0G3507固件?
如果是、如何将工程迁移到 MSPM0G3505?
非常感谢。
嗨 albgarc、
正确的是无法在 MSPM0G3505上运行 MSPM0G3507固件。 目前、我们没有针对 G3505的此项目示例、也没有关于如何将该项目迁移到 G3505的指南。
此致、
Diego Abad
尊敬的 Diego Abad Sajamin:
非常感谢。
是否有适用于 MSPM0G3505的 UART echo 工程示例?
还有适用于 MSPM0G3505的 CAN 工程示例?
此致
几乎可以肯定地运行非 RTOS echo 示例。
uart_echo_interrupts_standby
嗨 albgarc、
再与我们的软件团队交谈、您可以尝试以下操作、看看它是否起作用:
在 uart_Echo uart_echo_lp_MSPM0G3507_freertos_ticlang 内
另一个可用的示例是 Keith 提到的 uart_echo_interrupts_standby。 建议从 Resource Explorer 导入、然后在导入之前选择正确的器件。
此致、
Diego Abad