This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3505:在 MSPM0G3505上运行示例 UART_ECHO_LP_MSPM0G3507_freetos 时出错

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441004/mspm0g3505-error-running-example-uart_echo_lp_mspm0g3507_freetos-on-mspm0g3505

器件型号:MSPM0G3505
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好、TI!

我尝试  在 MSPM0G3505上运行示例示例 uart_echo_lp_MSPM0G3507_freetos、但我收到以下错误:

发生该错误的原因可能是无法在 MSPM0G3505上运行 MSPM0G3507固件?

如果是、如何将工程迁移到 MSPM0G3505?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 albgarc、

    正确的是无法在 MSPM0G3505上运行 MSPM0G3507固件。 目前、我们没有针对 G3505的此项目示例、也没有关于如何将该项目迁移到 G3505的指南。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad Sajamin:  

    非常感谢。

    是否有适用于 MSPM0G3505的 UART echo 工程示例?
    还有适用于 MSPM0G3505的 CAN 工程示例?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎可以肯定地运行非 RTOS echo 示例。

    uart_echo_interrupts_standby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  albgarc、

    再与我们的软件团队交谈、您可以尝试以下操作、看看它是否起作用:

    在 uart_Echo uart_echo_lp_MSPM0G3507_freertos_ticlang 内

    1. 更改 #define CONFIG_LP_MSPM0G3507添加到了 #define ti_msp_dl_config.h 和 ti_drivers_config.h 中的 CONFIG_LP_MSPM0G3505
    2. 将 startup_mspm0g3507_ticlang.c 文件更改为 startup_mspm0g350x_ticlang.c (可在 FreeRTOS 文件夹 àticlang 中找到该文件)
    3. 将 mspm0g3507.cmd 更改为 mspm0g3505.cmd (这可以在工程中的其他.c 和.h 主文件中找到
    4. 通过点击 MSPM0G3507.ccxml 文件内部并将电路板或器件更改为 MSPM0G3505来更改该文件


    另一个可用的示例是 Keith 提到的 uart_echo_interrupts_standby。 建议从 Resource Explorer 导入、然后在导入之前选择正确的器件。

    此致、

    Diego Abad