主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507
工具与软件:
您好!
我最近在关断模式下对 MSPM0G3107控制器进行了编程。 问题是、我想我们可以使用调试和复位引脚对控制器进行编程、很遗憾、我收到以下错误:
CS_DAP_0:连接到目标时出错:DAP 连接错误。 这可能是由器件进入低功耗模式引起的。 尝试强制执行外部复位。 如果错误仍然存在、请尝试强制执行 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 如需更多信息、请查看器件常见问题解答。
现在为了解决这个特定错误、我已经尝试恢复出厂设置和批量擦除功能、但不起作用、控制器给出相同的错误、即控制器给出了上述错误来尝试这些过程。 有人对如何回避这个问题有任何建议吗?
此致