主题中讨论的其他器件:DP83TC811、、 DP83640
工具与软件:
我正在尝试将外部 Phy (dp83tc811)连接到 HDK。 在本文中、我将使用 TI LWIP 示例作为起点。
在本文中、我修改了具有正确 PHY 起始地址的代码、并针对外部 PHY 调整了 DIP 开关、我是否需要修改外部 PHY 的 PIN 多路复用器设置?
您能对此提供一些指导吗?
此致、
Abhi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试将外部 Phy (dp83tc811)连接到 HDK。 在本文中、我将使用 TI LWIP 示例作为起点。
在本文中、我修改了具有正确 PHY 起始地址的代码、并针对外部 PHY 调整了 DIP 开关、我是否需要修改外部 PHY 的 PIN 多路复用器设置?
您能对此提供一些指导吗?
此致、
Abhi
您好、Abhi:
在以下常见问题解答中、您可以找到与 TMS570LC4357 HDK 电路板中的 LwIP 相关的几个示例

所有这些示例都是使用 DP83640作为 PHY 构建的、因此引脚多路复用设置也符合 DP83640的要求。 我的建议是将此 PHY 的引脚配置与 DP83811进行比较、如果它们是引脚对引脚兼容的、那么我们无需进行任何其他引脚多路复用修改。 如果它们有任何引脚差异、我们可以进行相应的修改。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
尊敬的 Jagadish:
感谢您的及时回复。
我能够通过内部 PHY 获得 IP 我使用了这方面的 LWIP 示例。
当我使用 dp83tc811尝试针对外部 PHY 的相同示例时、软件无法与器件通信。
我们已经为连接到外部 PHY 的 MII 和 MDIO 线路创建了线束、看起来都正常、但软件无法检测到 PHY。 因此是有关多路复用器的问题。
我还包含了外部 PHY 的接线图。
此致、
Abhi


您好、Abhi:
很抱歉、今天我有机会核实您的联系。
我想知道以下几点:

您是否在绿色突出显示框中进行了连接? 它们看起来是 DNP (请勿放置)、这意味着 TX_P 和 TX3_P、TX_N 和 TX3_N 之间没有类似的连接(对于 RX 引脚)。 我们需要确保连接这些引脚。
此外、最好移除电容器(红色突出显示框)、也许将其置于 RMII 模式。 如果我们使用 MII 模式、可能不需要这些电容器。
——
谢谢、此致、
Jagadish。
尊敬的 Jagadish:
感谢您的回复、我可以在 PHY 板上确认关注。
对于 MII 模式、我们已经完成了您提到的更改。 在 DNP (R18、R19、R21和 R22)中、填充了零欧姆电阻器。
我们还删除了 C12、C14、C 15和 C16。
关于软件、我是否需要修改外部 PHY 的多路复用器设置。 内部 PHY 的复用设置或现有的复用设置可以吗?
我已经为该工程使用了 TI LWIP 示例。
您是否可以尝试使用外部 PHY 的示例?
此致、
Abhi
您好、Abhi:
如果您使用 HDK 演示、则不需要任何进一步的多路复用器设置。 确保您使用的是 HDK 示例而不是 Launchpad。
还请参考下面的 HDK 示例项目、这里我分步介绍了如何在 HDK 电路板上执行演示项目的详细过程。

——
谢谢、此致、
Jagadish。
我将在新的 PHY 板上再次重复所有这些操作、并于下周与您联系。
当然、Abhi。
是否可以提供我们使用的外部 TI PHY 示例、这将消除接线问题?
我们没有您使用的任何外部 PHY 示例。