This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:具有外部 PHY 的 TMS5770HDK

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440956/tms570lc4357-tms5770hdk-with-external-phy

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:DP83TC811、、 DP83640

工具与软件:

我正在尝试将外部 Phy (dp83tc811)连接到 HDK。 在本文中、我将使用 TI LWIP 示例作为起点。

在本文中、我修改了具有正确 PHY 起始地址的代码、并针对外部 PHY 调整了 DIP 开关、我是否需要修改外部 PHY 的 PIN 多路复用器设置?

您能对此提供一些指导吗?

此致、

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi:

    在以下常见问题解答中、您可以找到与 TMS570LC4357 HDK 电路板中的 LwIP 相关的几个示例

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    所有这些示例都是使用 DP83640作为 PHY 构建的、因此引脚多路复用设置也符合 DP83640的要求。 我的建议是将此 PHY 的引脚配置与 DP83811进行比较、如果它们是引脚对引脚兼容的、那么我们无需进行任何其他引脚多路复用修改。 如果它们有任何引脚差异、我们可以进行相应的修改。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的及时回复。

    我能够通过内部 PHY 获得 IP 我使用了这方面的 LWIP 示例。

    当我使用  dp83tc811尝试针对外部 PHY 的相同示例时、软件无法与器件通信。  

    我们已经为连接到外部 PHY 的 MII 和 MDIO 线路创建了线束、看起来都正常、但软件无法检测到 PHY。 因此是有关多路复用器的问题。

    我还包含了外部 PHY 的接线图。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线路图可能为 png 格式、因此无法正确地看到引脚名称。

    请重新上传图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HDK_5F00_PHY_5F00_Connection-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附接线图的 PDF 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我还将 PHY 板修改为 MII 接口。 默认情况下、它附带 RMII、我们遵循数据表并将其修改为 MII 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我对此有任何更新吗?

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi:

    很抱歉、今天我有机会核实您的联系。

    我想知道以下几点:

    您是否在绿色突出显示框中进行了连接? 它们看起来是 DNP (请勿放置)、这意味着 TX_P 和 TX3_P、TX_N 和 TX3_N 之间没有类似的连接(对于 RX 引脚)。 我们需要确保连接这些引脚。

    此外、最好移除电容器(红色突出显示框)、也许将其置于 RMII 模式。 如果我们使用 MII 模式、可能不需要这些电容器。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的回复、我可以在 PHY 板上确认关注。

    对于 MII 模式、我们已经完成了您提到的更改。 在 DNP (R18、R19、R21和 R22)中、填充了零欧姆电阻器。

    我们还删除了 C12、C14、C 15和 C16。

    关于软件、我是否需要修改外部 PHY 的多路复用器设置。 内部 PHY 的复用设置或现有的复用设置可以吗?

    我已经为该工程使用了 TI LWIP 示例。

    您是否可以尝试使用外部 PHY 的示例?

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi:

    如果您使用 HDK 演示、则不需要任何进一步的多路复用器设置。 确保您使用的是 HDK 示例而不是 Launchpad。

    还请参考下面的 HDK 示例项目、这里我分步介绍了如何在 HDK 电路板上执行演示项目的详细过程。

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的回复、是的、我正在使用 HDK 演示、并且我已经按照您的说明进行了操作。

    我会再次用新的 PHY 板重复上述操作、下周同一时间再见。

    是否可以为我们使用的外部 TI PHY 提供示例、这将消除接线问题?

    如果它与您的示例不兼容、那么我们可以查看我们的线束。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在新的 PHY 板上再次重复所有这些操作、并于下周与您联系。

    当然、Abhi。

    是否可以提供我们使用的外部 TI PHY 示例、这将消除接线问题?

    我们没有您使用的任何外部 PHY 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真的很有帮助、是为了你们的支持。

    此致、

    Abhi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢(Thats 错别字)