Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
您好!
在1S OSPI 引导模式下刷写 EVM 后、以下选择不执行任何操作。 至少它不会运行目标:

要运行目标、我必须拔下电源或按下 PORz 按钮。
如何"远程"运行目标?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
工具与软件:
您好!
在1S OSPI 引导模式下刷写 EVM 后、以下选择不执行任何操作。 至少它不会运行目标:

要运行目标、我必须拔下电源或按下 PORz 按钮。
如何"远程"运行目标?
尊敬的 Kier:
感谢您的提问、
您能否详细说明您的要求?
[报价用户 id="479799" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434779/tmdscncd263p-uniflash-run-actions-ineffective "]您说远程是什么意思?
尊敬的 Kier:请观看本视频、了解 Uniflash 使用步骤: 借助 MCU_PLUS_SDK 开始使用 TI UniFlash 工具|视频|德州仪器 TI.com
尊敬的 Kier:
使用 Uniflash 的刷写通过 JTAG 或 UART 完成: AM263Px MCU+ SDK:刷写工具、根据所选的接口、可以选择引导模式(开发引导模式或 UART 引导模式)。
刷写成功完成后、 您需要这样做 将引导模式更改为 OSPI 引导模式、然后将开始执行。
这是不正确的、如上一回复中所述、您需要将引导模式置于 UART 或 DEV 中、以便闪存正常工作。 我怀疑闪烁操作正确。
这不正确、正如在上一回复中所述、您需要将引导模式置于 UART 或开发环境中、以便闪存能够正常工作。
实际上、以1S OSPI 模式对电路板进行刷写可以正常工作。 亲自试用。
让我们重点关注这个问题。 断言 UNIFLASH 运行操作无效。 即使我使用 DevBoot 模式、也是如此。
您需要 将引导模式更改为 OSPI 引导模式 [报价]用例是、此 EVM 可能位于高压环境中的外壳中、无法更改引导模式开关、因此必须保持为1S 或8S OSPI 模式。 这是不常见的用例吗? 我不这么认为。
我的备份计划只是简单地循环通电、而 UniFlash GUI 提供了 Run Target 功能。 我想使用这一功能。 问题是:
- DevBoot、为什么"运行目标"不起作用? 我会做错什么吗?
- 如果有技术原因导致它不起作用、原因是什么?
- 是否有计划解决未来 UNIFLASH 或 EVM 的原因?
尊敬的 Kier:
感谢您的详细解释、现在我能够更好地理解这个问题。
uniflash 中的复位按钮尚未绑定到器件复位 API。 您将需要手动对电路板进行下电上电。
用例是此 EVM 可能位于高电压环境中的机柜中、在这种环境下、我无法更改引导模式开关、因此它必须保持1S 或8S OSPI 模式。 这是不常见的用例吗? 我不这么认为。
是的,它也将在1中工作,我最初误解了这个问题。
是否有计划解决未来使用 UNIFLASH 或 EVM 的原因?
我已为此创建内部备货单、 我将着手返回功能实施日期。
好的、明白。 谢谢你。
我已经为此创建了一个内部备货单、 我将着手恢复功能实施日期。
好极了。 非常感谢!
尊敬的 Kier:
今天、我收到了团队的反馈、即已为 AM26x 器件实施该功能、我也可以执行相同的操作。 使用 AM263Px-cc 和 Uniflash:

尊敬的 Nilabh:
它已经实现
已经实施了哪些措施? 复位或运行目标?
您在视频中向我展示的内容不清楚。 无论如何、重置不是最终目标。 目标是运行该程序。
让我们看一个简单的示例。 可以在1S OSPI 模式下刷写连接的 LED 闪烁项目。 如果选择了"Run Target (运行目标)"、闪烁后 LED 不闪烁。 它会 在循环通电后闪烁。
问题与 Run Target 功能有关。 是否为此器件实施了运行目标?e2e.ti.com/.../rti_5F00_led_5F00_blink_5F00_am263px_2D00_cc_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip
问题与 Run Target 功能有关。 是否为此器件实施了 Run Target?rti_led_blink_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.zip[/QUOT]大家好!对于延迟、未实现运行目标、我们深表歉意、您需要手动对电路板进行下电上电。
未实现运行目标
尊敬的 Nilabh:
好的、谢谢。 如果我被问及这一点,那么我至少可以引用你的回答,它没有实现。
是否有实施"运行目标"的计划?
同时,我们将安排循环供电。
是否有实施"Run Target"的计划?
我创建了一个内部 TT 来跟踪相同的情况。 电流估算是在 Q12025结束时实现它
我需要澄清的是、在 OSPI 引导模式下、一旦系统复位、引导加载程序就开始运行、甚至无需运行目标、因此我想相信某些其余操作会发生得不正确、您是否可以尝试 CCS IDE 系统复位来执行相同的操作。