This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:UNIFLASH:运行操作无效

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434779/tmdscncd263p-uniflash-run-actions-ineffective

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

在1S OSPI 引导模式下刷写 EVM 后、以下选择不执行任何操作。 至少它不会运行目标:

要运行目标、我必须拔下电源或按下 PORz 按钮。


如何"远程"运行目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    感谢您的提问、

    您能否详细说明您的要求?  

    [报价用户 id="479799" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434779/tmdscncd263p-uniflash-run-actions-ineffective "]
    如何"远程"运行目标?

    您说远程是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    要求 Run Target 通过 USB 在 UNIFLASH 中运行。

    我之所以选择"远程"、是因为在部署 EVM 时可能无法触及、因此无法按下案例中的 PORz 按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:请观看本视频、了解 Uniflash 使用步骤: 借助 MCU_PLUS_SDK 开始使用 TI UniFlash 工具|视频|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的观看视频、但它如何解决问题?

    请确认如何在通过 XDS110 USB 进行刷写后运行该应用程序。

    Kier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    使用 Uniflash 的刷写通过 JTAG 或 UART 完成: AM263Px MCU+ SDK:刷写工具、根据所选的接口、可以选择引导模式(开发引导模式或 UART 引导模式)。  

     刷写成功完成后、  您需要这样做 将引导模式更改为 OSPI 引导模式、然后将开始执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="479799" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434779/tmdscncd263p-uniflash-run-actions-ineffective "]在以1S OSPI 引导模式刷写 EVM 后、[/报价]

    这是不正确的、如上一回复中所述、您需要将引导模式置于 UART 或 DEV 中、以便闪存正常工作。 我怀疑闪烁操作正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不正确、正如在上一回复中所述、您需要将引导模式置于 UART 或开发环境中、以便闪存能够正常工作。

    实际上、以1S OSPI 模式对电路板进行刷写可以正常工作。 亲自试用。

    让我们重点关注这个问题。 断言 UNIFLASH 运行操作无效。 即使我使用 DevBoot 模式、也是如此。

    您需要 将引导模式更改为 OSPI 引导模式 [报价]

    用例是、此 EVM 可能位于高压环境中的外壳中、无法更改引导模式开关、因此必须保持为1S 或8S OSPI 模式。 这是不常见的用例吗? 我不这么认为。

    我的备份计划只是简单地循环通电、而 UniFlash GUI 提供了 Run Target 功能。 我想使用这一功能。 问题是:

    • DevBoot、为什么"运行目标"不起作用? 我会做错什么吗?
    • 如果有技术原因导致它不起作用、原因是什么?
    • 是否有计划解决未来 UNIFLASH 或 EVM 的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    感谢您的详细解释、现在我能够更好地理解这个问题。

    uniflash 中的复位按钮尚未绑定到器件复位 API。 您将需要手动对电路板进行下电上电。

    用例是此 EVM 可能位于高电压环境中的机柜中、在这种环境下、我无法更改引导模式开关、因此它必须保持1S 或8S OSPI 模式。 这是不常见的用例吗? 我不这么认为。

    是的,它也将在1中工作,我最初误解了这个问题。

    是否有计划解决未来使用 UNIFLASH 或 EVM 的原因?

    我已为此创建内部备货单、 我将着手返回功能实施日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="500225" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1434779/tmdscncd263p-uniflash-run-actions-ineffective/5516448 #5516448"] uniflash 中的复位按钮尚未绑定到器件复位 API。 您将需要手动对电路板进行下电上电。

    好的、明白。 谢谢你。

    我已经为此创建了一个内部备货单、 我将着手恢复功能实施日期。

    好极了。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    今天、我收到了团队的反馈、即已为 AM26x 器件实施该功能、我也可以执行相同的操作。 使用 AM263Px-cc 和 Uniflash:

    e2e.ti.com/.../15.11.2024_5F00_15.33.48_5F00_REC.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    它已经实现

    已经实施了哪些措施? 复位或运行目标?

    您在视频中向我展示的内容不清楚。 无论如何、重置不是最终目标。 目标是运行该程序。

    让我们看一个简单的示例。 可以在1S OSPI 模式下刷写连接的 LED 闪烁项目。 如果选择了"Run Target (运行目标)"、闪烁后 LED 不闪烁。 它会 在循环通电后闪烁。

    问题与 Run Target 功能有关。 是否为此器件实施了运行目标?e2e.ti.com/.../rti_5F00_led_5F00_blink_5F00_am263px_2D00_cc_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题与 Run Target 功能有关。 是否为此器件实施了 Run Target?rti_led_blink_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.zip[/QUOT]

    大家好!对于延迟、未实现运行目标、我们深表歉意、您需要手动对电路板进行下电上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未实现运行目标

    尊敬的 Nilabh:

    好的、谢谢。 如果我被问及这一点,那么我至少可以引用你的回答,它没有实现。

    是否有实施"运行目标"的计划?

    同时,我们将安排循环供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有实施"Run Target"的计划?

    我创建了一个内部 TT 来跟踪相同的情况。 电流估算是在 Q12025结束时实现它

    我需要澄清的是、在 OSPI 引导模式下、一旦系统复位、引导加载程序就开始运行、甚至无需运行目标、因此我想相信某些其余操作会发生得不正确、您是否可以尝试 CCS IDE 系统复位来执行相同的操作。