This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:时钟树

Guru**** 2594310 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1443306/am263p4-q1-clock-tree

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

嗨、

是否有时钟树视图之类的东西?
例如、在 systemconfig 中、我不知道 PWM 时钟的速度是多少以及如何更改时钟。
另外、无法更改系统时钟。 我该怎么做?

此致、

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel

    AM26x 器件目前不提供时钟树视图。

    系统时钟固定为200MHz 对于 AM263Px、PWM 时钟也在200MHz 下运行、您可以使用 ePWM 模块中可用的分频器更改 PWM 时钟。

    不过、您可以通过 SysConfig 中的时钟部分更改时钟模块的输入时钟频率和源。

      更多信息、请参阅 AM263Px 技术参考手册。

    此致、
    Akshit