This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ESM 错误引脚在复位后无法被置为高电平

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444492/tms570lc4357-esm-error-pin-cannot-be-set-high-after-the-reset

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

触发 ESM 故障后、通过写入  esmREG->EKR = 5在不清除 ERR 引脚状态的情况下执行热复位

重新启动后、写入命令  esmREG->EKR = 5不起作用、计数器不会递减、ERR 引脚保持低电平。

此时、如果触发另一个 ESM 故障、则计数器计数递增、ERR 引脚变为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    您可以尝试以下序列吗:

    第一个写入0xA:

     esmREG->EKR = 0xA

    现在写入0x5:

     esmREG->EKR = 0x5

    请执行上述两个步骤、并告诉我您是否能够将 nERROR 引脚置为高电平?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jagadish

    这种方法解决了我的问题、谢谢。