请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 工具与软件:
触发 ESM 故障后、通过写入 esmREG->EKR = 5在不清除 ERR 引脚状态的情况下执行热复位
重新启动后、写入命令 esmREG->EKR = 5不起作用、计数器不会递减、ERR 引脚保持低电平。
此时、如果触发另一个 ESM 故障、则计数器计数递增、ERR 引脚变为高电平

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
触发 ESM 故障后、通过写入 esmREG->EKR = 5在不清除 ERR 引脚状态的情况下执行热复位
重新启动后、写入命令 esmREG->EKR = 5不起作用、计数器不会递减、ERR 引脚保持低电平。
此时、如果触发另一个 ESM 故障、则计数器计数递增、ERR 引脚变为高电平