请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LP-AM263P
工具与软件:
嗨、团队:
当我们将项目的 SDK 版本从 v9.02.00.56更新到 v10.00.00.35时,系统会在 system_init ()时失败。
我们发现、在启用 ADC 内部基准后、 时钟计数器 出现了错误并卡住。
这是怎么发生的? 如何纠正它呢?

董事会: LP-AM263P
CCS:v12.8.0
SDK:9.02.00.56 -> 10.00.00.35
谢谢!
Ricky。