This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:ADC 在更新 SDK 版本时打开失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442581/am263p4-q1-adc-open-fail-when-update-sdk-version

器件型号:AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LP-AM263P

工具与软件:

嗨、团队:

当我们将项目的 SDK 版本从 v9.02.00.56更新到 v10.00.00.35时,系统会在 system_init ()时失败。
我们发现、在启用 ADC 内部基准后、  时钟计数器 出现了错误并卡住。

这是怎么发生的? 如何纠正它呢?

董事会: LP-AM263P
CCS:v12.8.0
SDK:9.02.00.56 -> 10.00.00.35

谢谢!

Ricky。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricky:

    这对我们来说是一个已确认的错误。 我们正在积极地解决这个问题。  

    我可以尽快用分辨率回到您这里。

    感谢您的耐心等待!

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricky:

    此错误已修复、应在下一个 SDK 版本中解决此错误。

    是否可以暂时恢复到 SDK 9.2并在修复此错误时转换?

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshit、

    感谢您的答复。 我们目前正在返回到9.2并期待下一个版本的更新。

    此致、
    Ricky