This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570LC43:预期的 EP 基准测试结果

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445898/tms570lc4357-ep-expected-coremark-benchmark-result-for-tms570lc43

器件型号:EP

工具与软件:

您好!

我们已移植 CoreMark 基准测试软件(https://www.eembc.org/coremark/) 、以在 TMS570LC43 EVM 电路板上运行(使用 CCS 和"TI v20.2.7.LTS"编译器工具链)。 我们观察到的结果如下:

TMS570LC43上的 CoreMark 1.0分数:
——
无优化:      45.55.
级别0优化:103.11
1级优化:113.90
2级优化:148.35
3级优化:152.89
4级优化:155.63

运行 CoreMark 代码时、我们的 TMS570LC43 EVM CPU 时钟(GCLK)配置为:

因此、如果我们没有弄错、CPU 应该在200MHz 上运行。

我们想询问是否在 TMS570LC43上需要观察到的 CoreMark 结果? 请提供建议。

谢谢你。

John