This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:mcuboot 端口错误

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1447820/mspm0g1507-mcuboot-port-bugs

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

我们发现 IN-SDK mcuboot 端口有多个错误、尤其是我们在 mcuboot_config.h 中定义#define MCUBOOT_SWAP_USE_MOVE 1以启用插槽交换(无 A/B 乒乓开关)时。

错误:

1. assert()问题

在示例文件中(实际上针对每个项目): mspm0_sdk_2_02_00_05/examples/nortos/LP_MSPM0G3507/boot_manager/boot_application/flash_map_backend/flash_map_backend.c

#define assert(x)

不符合传统的要求 . 通常、如果 x 不为零、则它应继续执行。

此外、我看到以下源代码中有混合用途、例如:

    /* check if read is within bounds */
    assert((write_start_addr + len) > (fa->fa_off + fa->fa_size))

        /* check that the start address is aligned properly TODO: remove*/
        assert((write_start_addr % 4) == 0)
        /* check that the length written is in 32 bits */
        assert((len % 4) == 0)

第一个满足你当地的期望,但第二个和第三个不。

2.未对齐的访问

相同的文件,在函数 FLASH_ARIA_WRITE()中

DL_FlashCTL_programMemoryBlocking ()期望 uint32_t *作为输入数据指针。 但是,我追溯了  FLASH_area_write ()的所有引用。

大多数调用方函数 将本地缓冲区定义为 uint_8数组。 除非使用 __attribute__((aligned (sizeof (uint32_t)))、否则不能保证地址对齐为4。

可能只有 boot_WRITE_enc_key()才能摆脱它、因为结构成员偏移量满足4字节对齐。

解决方案:如果要保持效率、请更改所有调用方函数、以使用属性确保它们对齐为4、或定义为 uint32。 否则、不需要假设地址为4对齐。

此外、SDK 的建议:

您能否使用原型更改所有请求数据输入只读访问的功能 常量

例如、

bool DL_FlashCTL_programMemoryBlocking(FLASHCTL_Regs *flashctl,
    uint32_t address, uint32_t *data, uint32_t dataSize,
    DL_FLASHCTL_REGION_SELECT regionSelect)

使用 const uint32_t *数据是更适合的声明。 这会避免用户强制将指针从只读(RO)转换为 RW。 因为从本质上讲、某些指针来自闪存本身。

这将强制执行"最小特权"经验法则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、
    感谢您的通知。 我将创建与此相关的 JIRA。  
    此致、
    Diego Abad