This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:根据 Autosar 规范的 CDD 模块名称。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440287/am263p4-cdd-module-names-as-per-autosar-specifications

器件型号:AM263P4

工具与软件:

团队成员、您好!

我们将集成 TI 的 Jacinto (TDA4)和 Sitara (AM26XX) MCAL。  

我们对 CDD 模块名称和文件结构有疑问。  

对于 Jacinto (TDA)系列、CDD 模块命名为 CddMODULENAME

对于 Sitara (AM26XX)系列、CDD 模块命名为 CDD_MODULENAME

但是、根据 AUTOSAR 规格、这两种表示方式都不正确。  

根据 Autosar CDD 模块实施: https://www.autosar.org/fileadmin/standards/R4.3.1/CP/AUTOSAR_EXP_CDDDesignAndIntegrationGuideline.pdf

文件夹结构需要在模块(cdd_moudulename.c 和 Cdd_Modulename 等)内正常、但模块名称不正确。

例如:IPC、模块名称应为 IPC 不会 CddIpc 或者 CDD_IPC  

 \

由于此模块名称、我们在根据 ASR 规范在内部测试模块时遇到问题。  

您能否针对 TI 提供的所有 CDD 模块检查此问题?

TDA4 :  

CddIPC

AM263PX:

cdd_ipc、Cdd_Dma 、Cdd_Fsi、 Cdd_Fsi、 cdd_i2c、Cdd_Pwm、  Cdd_Uart

谢谢!

此致、

Vishwnatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwnatha、

    我已在 AM263和 AM263px 的 MCAL 目录中进行了检查、CDD 模块命名为 ModuleName not Cdd_Module。
    例如:模块名称为"IPC"、其中的文件名为 Cdd_Ipc_irq.h 等

    谢谢、Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunjan Kumari、

    感谢您的留言。  

    但是、模块中的 MCAL_Config 端名称仍然为 cdd_module_Name。 甚至插件文件夹。

    其他文件。  

    此致、

    Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwanatha、

      关于此建议、我已经为 Jacinto-MCAL 创建了内部 E2E。 我将关闭此 E2E。

    谢谢!
    Gunjan