请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 工具与软件:
您好!
我想我已经发现存储器自检控制器全局启用密钥的 MSTGENA 字段说明文档中存在差异。 需要对其进行审查和更正、以便与预期功能保持一致、并确保开发人员能清楚地了解这一点。
SPNU563A–2018年3月
表2-39. 存储器自检全局控制寄存器(MSTGCR)字段说明
差异详细信息 :
-
最新文档 :
- 该文档说明了:
Ah Memory self-test controller is enabled Others Memory self-test controller is disabled. - 包含注释:
Note: It is recommended that a value of Ah be used to disable the memory self-test controller. This value will give maximum protec...
- 该文档说明了:
-
发行 :
- 文档中关于值"Ah"存在矛盾。 最初、它指出值"Ah"使能存储器自检控制器。 但是、后面的注释建议、应该使用'Ah'值来禁用存储器自检控制器。
- 注释的结尾被切断、使得建议不完整