This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:PID 输出至 PWM 输入

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448666/mspm0g3519-pid-output-to-pwm-input

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

您好!

这是一个不基于上述器件型号的一般问题。  

这是我的问题、

我们将运行 BLDC 电机、从而无论负载如何、使用 PID 控制器来控制电机的速度常量。 为此、我们 需要根据选择 Kp 和 Ki 的初始值、并需要将 PI 控制器的输出提供给 PWM 发生器、然后需要控制速度。 我们预计 PI 控制器的输出将是什么类型的输出?

请提供您必要的评论。

此致、

Sangeeta K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangeeta:

    其实这个问题很大、Kp 和 Ki 的值取决于整个系统块设计、频率带宽要求、动态响应和稳定性要求。 只需对 KP 和 KI 的选择给出一些一般性评论:

    • Kp: Kp 值越大、系统动态响应越快、但也可能导致过冲、Kp 过大甚至可能导致系统不稳定。 需要在设计时考虑响应速度与过冲的平衡。  
    • Ki:合适的 Ki 有助于消除稳态误差并提高系统响应 速度。  
    • 我们总是希望系统具有快速动态响应、小过冲、零稳态和强稳定性。 这需要 PI 参数尝试很多次。

    此致、

    Pengfei