This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634的 WARMRST#引脚(C3)的驱动容量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450125/am2634-driving-capacity-of-warmrst-pin-c3-of-am2634

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好!

我们是否有关于 AM2634 WARMRST#引脚(C3)驱动容量的信息

数据表中提供的其他引脚(如 RGMII、GPIO、MMC 等)几乎没有变化:

例如、RGMII 引脚的最小值和最大值为3 pF /25 pF
3个 pF / 10个 pF 用于 GPIO
2个 pF / 24个 pF 用于 SPI
5 pF / 20 pF 用于 MCAN 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将就此问题与我们的专家进行联系。 我希望在接下来的几天里有一个答复。

    谢谢!

    Susan